This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将项目复制到另一台 PC 时、如果我们选择"Export"→"Import"、则所有文件的创建时间都将发生变化

Guru**** 2342480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1294735/codecomposer-when-copying-project-to-another-pc-if-we-export-import-the-creation-time-of-all-files-will-change

器件型号:CODECOMPOSER

尊敬的专家:

将工程复制到另一台 PC 时、如果我们选择 Export→Import、则所有文件的创建时间都会改变。
(包括.c 和.h 文件、文件的更新时间将更新为导入时)。

是否有办法防止文件创建时间更改?

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否有办法防止文件创建时间发生更改?

    我怀疑。

    为什么您被迫使用"导出/导入"功能、您的项目有什么复杂的东西吗? 为什么不只将项目文件夹复制到目标并导入.cproject 呢? 这不应更改任何源代码时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在导入工程时选择"Copy project to workspace"选项、则 CCS 将生成文件副本并在工作区中创建这些文件。 因此、文件创建日期是复制/创建文件的日期。 这是预料之中的。

    如果您在导入期间未选择该选项、则文件创建时间不应更改。

    这是您观察到的情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    谢谢你的答复。

    作为额外调查的结果、如果我们在导入时选中"将项目复制到工作区"、文件的更新时间可能会发生变化。
    如果我们在导入后在工作区中进行复制和粘贴、则更新时间不会改变。

    该客户是 CCS 的新客户、建议执行"Export->Import"程序。
    如果他们不想处理原始工程、我指示在导入时取消选中 COPY、然后在工作区中复制粘贴。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认解决方案。