This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIF2控制和管理数据接收问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1297235/issue-in-aif2-control-and-management-data-reception

您好!  

从以下文章中可以看出、AIF2 C&M 适用于 TCI6638K2K。我们使用的是同一器件。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/413124/aif2-fast-cm-usage

已将 AIF2的协议编码器和协议解码器配置为在 NULL 定界符模式下工作。 0xFF 设置为 NULL 定界值。

从 AIF2到 RRH 的传输成功。 但无法 从 RRH 获取任何数据。 可能是什么问题? 是否需要任何其他配置?  

只有当数据内部存在任何已配置的 NULL 定界符时、才可接收数据。 例如、从 RRH 编码的5B 包含0x6E、如果 NULL 定界符值配置为0x6E、则数据以6E 分隔并在 AIF2接收。

此致、  

S·凯尔塔纳