This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LaunchPad 项目外的代码未在定制 PCB 上执行

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1298349/lp-em-cc2340r5-code-out-of-launchpad-projects-not-getting-executed-on-custom-pcb

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

您好!

我们设计了包括 CC2340R5 (RGE 封装)的定制 PCB。 在进行 PCB 设计的同时、我们已使用运行良好的 CC2340R5 LaunchPad 开始软件开发。

遗憾的是、我们无法在我们的定制 PCB 上运行/调试 CCS 外的任何代码-无论是我们的项目还是 SimpleLink SDK 中的示例项目。 使用 XDS110似乎可以正常进行刷写操作(在刷写之前、我们首先使用 UniFlash 清除闪存内容、然后读取整个闪存内容以验证是否至少写入了某些内容)。 成功刷写后、CCS 显示电路板正在运行、但是我们的断点没有被触发、我们的代码也没有被执行。 我们刷写的最小代码只是将 GPIO 输出引脚设置为高电平状态。 遗憾的是、我们无法测量 GPIO 引脚上的任何变化。 当然、我们已经测试了不同的 GPIO。

但是、我们可以成功地将 SmartRF Studio 与定制 PCB 配合使用、以测试持续 TX 等一些 BLE 功能。 这就是我们认为、从电气角度来看、我们的定制 PCB 运行正常、但我们项目的 LaunchPad 配置必须针对定制 PCB 进行调整。 我们不确定必须采用哪种配置来调整位置。 有人能给我们提示一下吗?