This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TMDSHVMPPTKIT]"volatile pint *"无法用于初始化类型为"pint *"的实体。

Guru**** 2923170 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1293602/tmdshvmpptkit-volatile-pint-cannot-be-used-to-initialize-an-entity-of-type-pint

主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我想设置设备、因此我尝试了用户指南中的构建1。

但有一个错误、我不知道如何解决它。

错误消息 "volatile pint *"不能用于初始化"pint *"类型的实体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好--您能提供更多关于这些代码的来源、软件和您正在使用的编译器的信息吗?  导致错误的代码行是合法的;使用另一个指向易失性值的指针来初始化一个指针是不合法的。  必须保留值的易失性(由关键字指示)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    该代码是 HV_Solar_DC_DC_DevInit_F2803x.c 的 HV_Solar_DC_DC。 我使用 CCS 打开了它。 它是控制套件中的给定示例代码。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 controlSUITE 中的旧设计。 请在 C2000Ware DP SDK 中使用最新设计。 同时、我们将就此向您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuna 您好!

    controlSUITE 专家目前因节假日不在办公室。 他们将在下周回来,并在周三之前回复您。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 C2000-DigitalPower-SDK 中查找我们最新支持的参考设计列表: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALtXPSPi755gBdWCSFdhQg__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST&placeholder=true 

    我们全新的产品中提供了太阳能直流/直流示例。

    此致、

    小津野市