This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BH-USB-560M 仿真器不再工作

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1300415/bh-usb-560m-emulator-not-working-anymore

您好!

我 已经使用 BH-USB-560M 仿真器很多年了。 我发现从 v12.0.0.00009更新 CCS 后它不再起作用、它会卡住将代码下载到目标器件。

一些上下文信息:

  • CCS v12.x 安装在64b W10 Pro 中更新的
  • 这在不同的定制目标电路板上发生、所有这些电路板都带有 C2000系列处理器、F28335、F28069、F28035、F28075。
  • 如果我切换回  v12.0.0.00009或更早版本、则一切都会再次正常运行
  • CCS v12.x 目标配置中的"测试连接"报告无错误

这是怎么了?

BH-USB-560M 是否仍受最新版本的 CCS 支持?

我该怎么办?

此致、

Josep Novell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josep:

    CCS 12.1进行了更改、阻止了基于 XDS560v1的探针使用它。 这会影响12.0以上的所有 CCS 版本。

    进行此更改的前提是 CCS 不再支持基于 XDS560v1的探针。 问题是、当前 CCS 版本中仍有基于 XDS560v1的探头作为连接类型(例如 BH-USB-560M)提供。 我们正在努力在未来的 CCS 版本中删除它们。

    因此、如果可能、我建议继续使用 CCS 12.0。  

    有一种权变措施可使其适用于当前的 CCS 版本。 这涉及对安装进行一点修改。 显然、这是一个不受支持的环境、但它应该可以正常工作。 如果您想继续、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着基于 XDS560v1的探针将在未来的 CCS 版本中过时? 

    此外、是否将支持 XDS200?

    谢谢。

    约塞普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着基于 XDS560v1的探头在未来的 CCS 版本中将会过时?

    说实话、它已经被淘汰了一段时间。 它在12.x 后仍可作为一种选择,这一事实很可能是一种疏忽。

    而且,XDS200将受支持?

    积极支持 XDS200。 XDS560v2也是如此。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我懂了。

    感谢您的支持。

    我将关闭此问题

    此致、

    约塞普