This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在 Code Composer Studio 中遇到一些错误

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1300375/lp-mspm0g3507-facing-some-error-in-code-composer-studio

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

我们在 Code Composer Studio 中遇到了这个错误,

描述资源路径位置类型

文件设备/ MSPM0G3507.xml 不存在。 包含在文件 C:/Users/admin/Desktop/TPS929240with160_G3507_Ver0.5_4PatternsDone/targetConfigs/MSPM0G3507.ccxml MSPM0G3507.ccxml /TPS929240with160_G3507_Ver0.5_4PatternsDone/targetConfigs 行0问题中

描述资源路径位置类型
该项目是为当前无法识别的器件- Cortex M.MSPM0G3507创建的。 在您的现有 CCS 位置运行 Re 的 CCS 安装程序、请确保选择了适用于您的器件的产品系列、如果未选择、则继续安装。 请参阅"帮助>检查更新"、以检查此器件是否可通过 CCS 更新获得支持。 通过调整工程属性、将工程迁移到最匹配的受支持器件。 如果使用试验器件、请联系 TI 获取支持。 TPS929240with160_G3507_Ver0.5_4PatternsDone 项目问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您是否可以在此文件夹下找到该文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该文件位于该文件夹下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时显示[Active/Default]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以导入一个新的空项目并将所有文件复制到其中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正面临的问题,只有那个文件夹,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:

    1.您可以尝试加载示例代码,看看是否有同样的问题?

    2.如果是,请安装新的 CCS 和新的 SDK 并尝试操作。

    伊森