This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v12.4暗色主题文本颜色

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1296429/codecomposer-ccs-v12-4-dark-theme-text-color

器件型号:CODECOMPOSER

你(们)好!  

我使用的是以深色为主题的 CCS v12.4.0、但是菜单和 Project Explorer 中的缺省文本颜色和指示背景的颜色太暗、无法辨别、您能否说明 如何  修改它? 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些类型的设置通常可以在"Windows -> Preferences -> Appearance -> Colors and Fonts"下进行配置。 但是,IDE 中的内部设置会覆盖其中的一些设置。我需要跟进有关此方面的工程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设置实际上会被 IDE 中的内部设置覆盖。更改这些设置需要在 CCS 安装目录中编辑一些.css 文件、但不建议这样做。