This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持-连接 PRSC 模块失败

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1301308/need-support---failed-to-connect-prsc-module

您好!

我正在使用 K2K EVM、其中连接了外部 XDS2xx MIPI 以使用 JTAG 接口。

我在建立目标时面临问题。 它显示以下错误-

C66xx_0:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.4.0.00006)

从复位状态删除器件后、它显示如下所示的错误-

C66xx_0:连接到目标时出错:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真包8.4.0.00006)

我检查了电压、这是正确的。 您可以提供有关该问题的任何解决方案吗?

谢谢。

卡伊特拉·库拉尔