This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:SysConfig 没有在 PWM 配置中更新 TBCTL2[PRDLDSYNC]

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1290787/codecomposer-sysconfig-not-updating-tbctl2-prdldsync-in-pwm-config

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我认为 SysConfig 没有 在 PWM 的时基配置中更新 TBCTL2[PRDLDSYNC]。 值始终为0。

谢谢。

阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Arnaud、您好!

    如果您分享有关器件和 CCS、系统配置和软件版本的完整详细信息、对我们进一步调试该问题非常有帮助。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 F280037与 CCS v12.3配合使用。 不太确定如何获得 SysConfig 版本、但似乎是最新版本、因为更新全部设置为最新版本。

    谢谢。

    阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    感谢大家收看本期。 我认为当前 syscfg 不支持配置  PRDLDSYNC。  

    我将提出 JIRA 来跟踪这一情况。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    使用 SysConfig 中基于时间的子模块下的字段-"Time Base Period Load Event"更新 TBCTL2[PRDLDSYNC]寄存器。 请对更新周期加载同步寄存器进行相同的检查。


    谢谢。

    阿迪亚