This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS 中使用"Open Declaration "、它会显示多个文件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1302883/using-open-declaration-in-ccs-it-shows-multiple-files

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

选择 CCS 中某个函数的菜单项"Open Declaration"时。 将打开以下窗口。

安装了两个版本的 C2000Ware、但工程仅使用版本3.04。

编译器的包含选项没有版本3.03的任何目录。

为什么它显示了其他版本的头文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的工作区中是否有多个项目、每个项目使用不同版本的 C2000Ware? 您是否已在编辑器中打开了两个头文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过重制不同名称的项目解决。

    谢谢。