This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C31仿真器问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1303325/tms320c31-emulator-questions

您好!

客户具有 一个采用目前仍在供货的 TMS320C31的旧设计。 他们 使用 WinXP、XDS510PP 仿真器的旧主机设置、以及 Code Composer 的旧版本、我认为 CCv4可用于对板上的闪存进行编程。 我们需要额外的仿真器、但我找不到任何 XDS510PP 的可行来源。 但是、我找到了 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器。

我的问题是、 XDS510 USB 仿真器能否与 TMS320C31配合使用? 如果是、我们需要哪个版本的 CC?  

如果不是、还有其他选项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    XDS510USB 无法与 C31搭配使用。 仅限 XDS510PP MSPD 和 SPI530 MPSD。

    CCv4.1x (请注意、它与 CCSv4.1x 不同)是支持 C3x 的 CC 的最后一个版本。

    谢谢