This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 创建统计库

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1304166/create-statistic-library

您好!
是否仅在打开新项目并将输出类型从 Executable 设置为 Static Library 时才可以创建统计库? 为什么我无法通过一个重要的示例项目(输出类型为灰色、不可更改)来执行此操作?

我使用 F2800137。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    您只能在创建项目时指定项目类型。 之后不能更改项目类型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    为什么会这样呢?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道确切的基本细节、但我的理解是让该工具进行良好的谈话有点困难。 这是过去偶尔需要的一项功能。 但是、对此类功能的需求非常罕见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户想要创建库的情况是否异常?
    有了 Theia、它会更容易吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户想要创建库是否异常?

    客户希望将现有工程转换为库的情况并不常见。 推荐的方法是创建新的库工程。

    使用 Theia 是否更容易?

    行为在 Theia 是相同的。