This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来自产品贡献的包含路径为空

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1301396/include-paths-from-product-contributions-are-empty

主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK AM263PX

您好!

我有 CCS12.5、MCU-PLUS-SDK 和 AM263PX。

在一个简单的 Hello world 示例工程中、存在以下包含路径:

只有最后两个才会解析任何有意义的路径。

-i"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS/include/c "
-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20/source "

前两个函数不执行任何操作。 他们是否应该决心解决问题? 如果没有,请说明其目的是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:
    第一个变量适用于 syscfg 工具、这也是一个要求: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/09_01_00_20/exports/docs/api_guide_am263px/RELEASE_NOTES_09_01_00_PAGE.html#autotoc_md79

    第二个是包含来自 MCU 和 SDK 的路径变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    不知道为什么这能回答我的问题。 它们可能是变量、但我的问题是、它们为什么不向编译器生成-i 参数?

    在#include 搜索路径对话框中有四个条目。 那么,为什么只有两个-i 的参数产生的最后两个? 前两项似乎有故障或冗余。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    您是否看到任何构建问题、如果删除了它们、如果不删除、则它们可能是冗余的。 我也在与我们的内部团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    谢谢你。 上述变量之前和之后进行了测试。 我尝试的示例中似乎没有构建问题。 .map 和.hex 输出也是相同的。 Th.out 略有不同、但可能包含时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kier,他们是冗余的,我会向团队提到这一点,将在下一个版本中清除它。