This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 加快 XDS-100调试器时钟速度

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1303793/speed-up-xds-100-debugger-clock-speed

主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM

您好!

我使用的是243x-EVM ,具有大型~30MB 的应用程序。

我已将 XDS-100调试器速度从5.5m 提高到10M。

如果我将其升高到更高-它将停止工作。

我怎么能提高超过10M ?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    请提供更多信息;您使用的是哪种处理器?  

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我能够在14MHz TCK 频率上复制此故障、但是在12MHz 上没有出现任何故障。 在 TMDS243EVM 上、使用 SN74AVC4T245RGYR 器件隔离 JTAG 信号。 通过隔离栅的 JTAG 信号的数据速度可能存在限制。 您想达到什么速度?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我正在漫长的调试过程中、我注意到无法重新启动调试器、因此每次我必须将所有程序加载到 DDR 中。

    我非常感谢您通过某种方法尽可能地加快速度。

    我现在是10MHz、但以上的所有值都停止工作。

    谢谢。

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  

    您是否正在使用外部 XDS100调试探针? 我可以使用具有板载 XDS110探针的12MHz 频率时钟。 您是否曾尝试使用板载调试探针?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我将仅使用板载探针。

    是否可以使用外部调试探针加速?

    谢谢。

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  

    外部调试探针具有更高的速度(> 10MHz -取决于探针)。 需要注意的是、外部连接器也通过 SN74AVC4T245RGYR 器件进行连接、这可能会导致在更高的速度下 t44st 连接出现故障。 我今天没有相关设备来确认 EVM 是否可以通过外部调试探针使用更高的时钟速率。 本周晚些时候、我将使用外部探头和 AM243x EVM、以不同的频率执行测试。 您想达到多高的频率?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您的研究与努力。

    我会很高兴为30M ,但任何显著超过10M 将是伟大的.

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    今天、我能够测试各种 JTAG TCLK 频率、并且我可以确认、使用 XDS200外部调试探针时、可以无故障地使用20MHz 的最大值。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    好消息!

    我会尝试购买  XDS200。

    谢谢。

    Eli