This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取 TMS320C50PQ DSP 时出现问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1305598/issues-reading-the-tms320c50pq-dsp

我有一个包含 TMS320C50PQ 芯片的旧板、需要读取。 我用 Windows 95和一个称为 dsk5d 的 MS-DOS 应用程序设置了一个虚拟机,这是我在 DSP 上的一门旧课程中发现的。 然而、即使应用程序运行、我也没有从 DSP 获得任何响应。 有什么建议吗? 现在是否有任何软件可以与此芯片通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    C50是一款非常旧的器件。 被问及之后、我发现 C50和 C55在 CPU 架构方面大不相同。 TI.com 上不再提供 TMS320C50PQ。

    如果必须迁移、则应重新编写其他可用 C55x 器件的代码、例如 C5505、C5515、C5535或 C5517。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复,Ming Wei。 电路板是 关于 信号和系统的本科学习模块的一部分。 因此、现在无法更换电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    遗憾的是、TI 软件包、工具甚至文档都不支持 TMS320C50PQ DS、因此我们无法针对该器件提供任何进一步的帮助。

    此致、