This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:通过 CAN 协议从阵列传输数据

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1306524/lp-mspm0g3507-transmitting-data-from-an-array-through-can-protocol

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我有一个来自大约500字节的数组的数据、需要通过 CAN 将这些数据传输到另一个器件。

请告诉我如何操作、以及是否需要为其启用任何中断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您可以通过 CAN 总线交换数据以利用此协议。 首先为其编写自己的驱动程序源代码或直接使用 MSP M0软件开发套件(SDK)下提供的 CAN 示例

    以下表格中提供了此 SDK 中 MSP M0器件的多个 CAN 相关示例的列表:MSPM0 SDK 示例指南- SDK 用户指南1.0文档

    Unknown 说:
    是否需要为同一个选项启用中断?  [/报价]

    仅当传输模式为中断模式、以便允许数据传输异步发生时、才需要中断、而不是使用轮询模式进行同步传输(其中处理器只应在其执行流程中继续传输数据)。

    如有任何其他问题、请回答以下问题。

    此致。