This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:软件编译中报告错误

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1294047/dlpnirnanoevm-an-error-is-reported-in-software-compilation

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好,按照手册进行编译时软件出现问题:在路径 usblib C/C++ problem 中找不到"program "make"
"和"Program "make"未在路径 usblib C/C++ problem 中找到
我更改了不同的编译器版本(5.2.4和20.2.7)、但无法解决问题、请 TI 工程师帮助了解问题是什么、如何解决它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的专家将需要研究该主题。 请注意、由于美国感恩节假期、回复可能会延迟。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请浏览使用指南的附录 B 部分,并确保所有工具均已正确安装: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdf 

    此致、
    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前已将编译器更新为所需的5.2.4版本、并且遵循手册导入库。 但是、上图所示始终存在问题。 最后、如上图所示、我将编译器升级到了最新版本的编译器、但问题仍然存在、所以我不知道问题在哪里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下周早些时候与您联系。 这是节假日周。

    感谢您的理解。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    请检查以下路径中是否有 gmake 可用: ${CCS_UTILS_DIR}/bin/gmake.

    如果未安装、请重新安装 CCS。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我检查了一下、有一个 gmake、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    这些版本已有数年历史。 有可能更新您的 CCS 问题吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将重新下载新版本的 CCS、再试一次、然后提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我没有看到任何指向工具链"CG_TOOL_ROOT"和 ti-RTOS 路径的环境变量。

    请确保您已正确安装 ti-RTOS。
    另外、在 CCS 安装过程中、请在安装过程中选择工具链以实现无缝构建设置。

    此致

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我通常都是按照手册操作、上图只是所选库的编译器图片、下面是"Mobile Spectroscience Tiva EVM"的编译配置、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们将在几天后与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想确认一下、此问题目前的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我们的专家仍在调查您的所有问题、并会在未来几天内与您联系。 很抱歉,假日周仍在赶上。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师、您能帮助加快本问题的确认速度并提供技术答案吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我们会尽快回复你并提供反馈。

    此致、

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    所有工具链和路径看起来都正常。

    你可以看到它是应该用于编译的 gmake。 根据在构建命令中看到的错误、好像有一个要调用的 make 而不是 gmake。
    请检查构建设置并确保它们与下面的相同。

    此致、

    阿克希尔