This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CAN 通信

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1308230/lp-mspm0g3507-can-communication

器件型号:LP-MSPM0G3507

大家好、我使用的是 LP-MSPM0G3507 (修订版1.0)电路板。

我正在尝试实现 CAN 通信;我需要使用此板通过 CAN 传输数据。 我正在使用示例代码、单个和多个消息 TX、但无法获取数据。

由于这是旧版本的板、在此板中没有高频时钟、因此我使用的是具有40MHz 频率的 PLL。

我还连接了 CAN 收发器 IC。  

但仍然无法在 PCAN 中获取数据。

请帮我解决这个问题。

谢谢。此致、  

Abhaya Raj Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhaya Raj Mishra:

    请 使用 Rev.A 或更高版本、因为 SDK 已更新并修复了 CAN 的一些问题、但旧版本 LaunchPad 无法使用较新的 SDK 版本。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供的信息。

    我们的应用是从 UART 获取数据并通过 CAN 将数据传递到其他板。

    所以、这个新的修订版本 (A 或 B)对 MSPM0来说是有益的?

    还需要正确的 CAN 收发器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以,此新版本 (A 或 B)对于 MSPM0来说是好的吗?

    是的、目前在我手中、 LaunchPad 右侧(S2)按钮上方应注明为"LP-MSPM0G3507 Rev.A"。 可能有一个新版本的"Rev.B "。 其他版本为旧版本、不适用于最新的 SDK。

    此外、我们在 SDK 中提供了 CAN 到 UART 代码示例、可能作为您的参考。

    也需要正确的 CAN 收发器?

    是的、您需要 将 CAN 收发器与 CAN 总线连接、M0没有集成它。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。