This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将比较运算符显示为≤、≥和≠等。 ???

Guru**** 2552960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1308413/displaying-comparison-operators-as-and-etc

您好!

CCS12中有一个开关、允许显示通用 C 类型运算符的特殊字符、例如!=、<=和>=等。 我以前有这个活跃的,因为我注意到他们被显示在源代码,但有些东西被调整了某处(也许是我),现在他们被显示为默认运算符,我找不到选项,使他们显示为特殊运算符...

其中是 CCS12选项中用于将这些标准比较运算符显示为特殊字符的开关  请??

加油、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未见过您提到的功能。 我检查了 Eclipse 编辑器属性、但是找不到相关设置。 也许它来自某些 Eclipse 插件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    不是很确定,但我从来没有安装这样的插件。 我认为这是一个有用的功能,但它消失在2024年...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向工程人员核实了该特性、但他们也不知道该特性。 我访问过 Eclipse 文档、但到目前为止我没有看到任何内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我在其他一些 IDE 中见过这种情况、并认为 CCS12中也可以使用这种方法是巧合。 可能是我 PC 上的某种类型的 Windows 文本编码设置、而不是 CCS12中提供的特定选项。 然而,结果是,这种字符的组合显示为数学差异运算符在实际屏幕上,这是相当整齐的功能,虽然在2024年不再可用;-(由于某种原因(可能是由于最近的 Windows 更新..) 这不是一个表演的暂时止住...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,进一步到我的原来的问题,实际上它是字体选择的文本编辑器在首选项设置。 所需的字体是 OpenType 字体、如 具有连字的 Fira Code Font。 安装此软件并为文本编辑器设置 CCS12首选项将启用所提到的功能...