This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050通信页面上的17_17171717_提示符的状态是什么?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1308212/what-is-the-status-of-the-17_17171717_-prompt-on-the-bq4050-communication-page

主题中讨论的其他器件:BQ4050EV2400BQSTUDIO

有人知道当17_17171717_提示符出现时 BQ4050通信页面的状态是什么吗?

如何恢复正常通信? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常意味着电量监测计处于 ROM 模式(固件未启动)。 您可以尝试使用已知的兼容固件对.srec 进行编程来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法重新烧录.srec 文件、但我仍可以展示通信接口、是否有其他好方法可以再次烧录.srec 文件?

    如何做,如果你能给出详细的步骤会更好,非常感谢。

    通信接口为绿色而不是灰色、这意味着仍在进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 bqStudio 中、点击"Firmware"、在 F/W 编程中选择.srec、然后点击"Program"。 如果这不起作用、则 EV2400不起作用、或电量监测计出现故障。