This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 243x-EVM 上的精密计时器

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1310286/precise-timer-on-243x-evm

您好!

我将243x-EVM 与 MCU_PLUS_SDK_243x_08_06_00_43配合使用。

我使用了 syscfg 为每32 μ s 创建一个周期性计时器。

我如何创建一个定时器为31.25usec ?

是否有精确计时器的示例项目?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    如您在以下 example.syscfg 中所示、您实际上可以设置 us 的分数、但由于计时器时钟(25MHz)的精度和整数分频器要求、实际节拍周期设置为31.24us (而不是31.25us)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    谢谢!

    此致、

    Eli