This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GEL 文件控制台输出字体大小?

Guru**** 2836710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1310293/gel-file-console-output-font-size

您好!

我已经更改了编辑器和某些 GUI 字体大小以适合显示器、但由于某种原因、我找不到 GEL 文件控制台输出的字体首选项。 控制台输出提供以下类型的输出作为示例。 目前该字体对于控制台大小而言太大、我想减小它。 有什么想法吗?

CxxxX:断点管理器:重试一个 XX 硬件断点
CxxxX:GEL 输出:加载程序文件*。out ...
CxxxX:GEL 输出:程序文件已被载入。
CxxxX:GEL 输出:加载程序文件*。out ...
CxxxX:GEL 输出:程序文件已被载入。
CxxxX:GEL 输出:  

加油、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否更改了控制台字体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我第一次去。 它将所有其他控制台字体大小更改为8点 Tahoma (例如 CDT Build Console 等)、但不是加载程序.out 文件之前通常显示的 GEL 文件输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,但不是加载程序.out 文件之前通常显示的 GEL 文件输出。

    当编译控制台使用标准 CDT 编译控制台时、这个特定控制台是特定于 CCS 的。 因此、后者受标准工作区控制台字体属性的影响、而 CCS 调试控制台不受此影响。 也许有一种方法可以超越它。 我需要进一步调查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许有方法可以覆盖此内容。 我需要进一步调查。

    我跟工程部跟进、似乎没有办法克服这个问题。

    我们可以根据新的 CCS Theia 环境寻找它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ki,别担心它不是一个表演-)欢呼, MM