This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何读取 am243x-EVM CPU 频率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1312986/how-to-read-am243x-evm-cpu-frequency

您好!

我使用的是 am243x-EVM。

是否有寄存器可以读取(在程序执行期间)来读取 CPU 频率?   

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    在 TRM (rev g)图5-493中显示。 主域 PLL 集成、 MAIN_PLL14_HSDIV0_CLKOUT 是 R5FSS0_COR0_FCLK 的时钟。 它由 PLL14_HSDIV_CTRL0寄存器控制(偏移= 0x68E080)。  

    在 load_dmsc_hsfs.js 后、这里是 PLL14_HSDIV_CTRL0寄存器:

    您可以看到、HSDIV 为2、所以分频器为3 (DIV+1)。 PLL14设置为2400MHz (25MHz*96),因此 R5FSS0设置为2400/3=800MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    谢谢!

    此致、

    Eli