This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.5 quot;Install Device Support"failes (安装设备支持和 quot;失败)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1313215/ccs-12-5-install-device-support-fails

主题中讨论的其他器件:DRA829TDA4VM

每当我尝试执行"Install Device Support..."时 从 CCS 12.5的 Help 菜单中、该命令失败、并显示以下弹出对话框消息...

安装器件支持

关闭 CCS 需要执行此操作。要继续吗?  好的、取消。

选择 OK 立即退出 CCS。

重新启动 CCS 后、不会有安装器件支持的选项。

我正在尝试确保当前 EVM 和目标器件具有必要的器件支持、如下所示...

Jacinto7 J721E/DRA829/TDA4VM EVM

同样、我希望将来能够为其他基于 C7x 的器件安装必要的支持。

如何运行此"Install Device Support..." 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、此选项基本上会重新运行安装程序、以便您可以选择安装最初安装 CCS 时未选择的其他器件支持。 这是您要做的事情吗?

    [报价用户 id="41338" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1313215/ccs-12-5-install-device-support-fails "]

    从 CCS 12.5的 Help 菜单中、该命令失败、并显示以下弹出对话框消息...

    安装器件支持

    关闭 CCS 需要执行此操作。要继续吗?  好的、取消。

    选择 OK 立即退出 CCS。

    [/报价]

    这都是预期行为。

    然而、之后、CCS 安装程序应该显示出来、并且你可以选择"重新安装"CCS。 您是否未看到此操作发生?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    否、CCS 不会重新运行其安装程序。  我认为这也应该发生,但没有。

    手动启动 Re 12.5并不会导致安装程序运行这两者、而是会提示用户使用工作区并呈现 IDE。

    CCS 12.5在 Windows 7 64位 SP1上安装。

    CCS 12.5看起来已完全安装、在其他情况下运行正常。

    如果我的内存正常工作、我选择在一段时间前安装 CCS 12.5时安装"All"而非"Custom"。

    这是否就是在选择"Help\Install Device Support"时 CCS 不重新运行安装程序的原因?

    我不会这么认为、因为随着时间的推移、新设备的安装将会超出最初安装时的可用范围。

    综上所述、我确实有一个 C7x 项目 RTSC 构建问题、我一直在尝试解决该问题以有效的 C7x 器件为目标、因此我尝试在此处尝试"安装器件支持"。

    该问题发布到同一个 Code Composer Studio 论坛、其标题为...

    "CCS 12.5 Issues targeted C7x Device and building C7x SYS-BIOS Project fails"

    谢谢。

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 CCS 12.5安装在 Windows 7 64位 SP1上。

    这可能特定于 Windows 7。 我需要检查这一点。

    如果我的内存正常工作,我选择在一段时间前安装 CCS 12.5时安装"All"而不是"Custom"。

    然后您已经拥有我们需要的

    是否这是 CCS 在选择"Help\Install Device Support"时不重新运行安装程序的原因?

    我认为无论如何都应该重新运行安装程序。 当我在完全支持器件的 CCS 12.5.0安装条件下进行尝试时、我自己看到了这种行为。

    我不会这么认为,因为随着时间的推移,在原始安装时间之外,还需要安装新设备。

    此功能只允许您安装原始安装映像提供的设备支持。 它不会检查自原始映像创建以来是否有新设备或更新。 您需要检查它们的 CCS 更新。

    综上所述,我在寻找有效 C7x 设备时一直在尝试解决 C7x 项目 RTSC 构建问题,因此我尝试在此处尝试"安装设备支持"。

    更新设备支持可能无法解决此特定问题。

    "CCS 12.5针对 C7x 设备和构建 C7x SYS-BIOS 项目的问题"

    谢谢。 器件/SDK 专家可以进一步为您提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许这可能适用于 Windows 7。 我需要检查此项。

    我可以在 Windows 7上重现此示例。 它适用于 Windows 10。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11624

    谢谢