This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法识别 device-id 'CC1352P7'

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1314411/device-id-cc1352p7-is-not-recognized

主题中讨论的其他器件:CC1352P7

我尝试将 Code Composer Studio theia 版本1.2.0.x 与 CC1352P7-1 LaunchPad 结合使用、但 CC 似乎不支持该 CC13xx 系列。  我打开了 CC 并转至 Resource Explorer、并尝试导入示例应用。  我收到一个错误、"未识别器件 ID 'CC1352P7"!"

是否有任何已知的解决方法?  如果可能、我真的想使用更新的 IDE 环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    我回复了您的私人信息。 CCS Theia 1.2.0不正式支持除 MSPM0之外的任何器件。 即将推出的1.3.0版将支持 CC1352等连接器件。

    谢谢

    小