This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am243x-EVM 引导 DDR 初始化

Guru**** 2917010 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1313438/am243x-evm-boot-ddr-initialization

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用 am243x-evm。

我要加载两个文件进行引导:

1. sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage

2. sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage

我在尝试确定它们中的哪一个是 初始化 DDR  或者两者都能做吗?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    在 AM243x MCU+ SDK 09.0100.41中、 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage 和 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage 都 应初始化 DDR。 检查 CCS 工程是否包含 DDR 初始化的一种方法是查看 example.syscfg 文件。 如果检查了 TI 驱动程序--> DDR,则 包含 DDR 初始化,否则不包含。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    谢谢。

    此致、

    Eli