This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在暂停或恢复时运行 GEL 脚本

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1315381/running-a-gel-script-when-suspending-or-resuming

主题中讨论的其他器件:AM263P4AM2634

您好!

我将一个带有外部看门狗的 PMIC 连接到 AM263P4器件。 我想在点击"Suspend"时向 PMIC 发送 SPI 命令、在恢复时向 PMIC 发送另一条命令。 该命令分别禁用和启用外部看门狗。

我应该认为可以编写一个 GEL 脚本以发送 SPI 命令、但是否可以从 Suspend 和 Resume 按钮触发该脚本?

如果没有,请提出其他建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    您使用的是 AM263P 还是 AM2634? AM263x EVM 板(LP 和 CC)没有挂起按钮。  您可以使用 CCS 脚本菜单触发 GEL 函数调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    我使用 AM263P EVM、但这有点无关紧要、因为我讨论的是 CCS 调试暂停和恢复按钮、而不是硬件按钮。

    点击任一按钮后、是否可以运行脚本?

    能否在命中断点时自动运行脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    否、GEL 脚本无法通过 CCS IDE 暂停/恢复按钮加载。

    有关 GEL 的更多信息、请参阅 CCS 用户指南的第7.9章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-gel.html