This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] code composer studio 中的 SysConfig 编辑器在更改硬件外设时不会更新软件配置

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1313520/systconfig-editor-with-in-code-composer-studio-does-not-update-software-configuration-when-changing-hardware-peripherals

主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、  

我正在与我的客户核实 CCS 的 sysconfig 编辑器。 我们尝试了针对 AM64处理器修改硬件外设设置。 在该文件中、仅设置了外设、但软件配置不会更改-即使在构建项目后也不会更改。 这是一个错误吗?  

版本:  

Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007 (c)版权所有德州仪器(TI)、2016。 保留所有权利。 请访问 http://www.ti.com

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在文件中仅设置了外设,但软件配置不会更改,即使在构建项目后也不会更改。

    只是为了澄清一点、SysConfig 文件已得到正确修改和保存、但生成的文件未反映此更改? 还是完全编译的应用?

    Unknown 说:
    Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007

    正在使用哪个 SysConfig 版本? 您是否正在使用12.5.0 (SysConfig 版本1.18.0)附带的版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清,SysConfig 文件正在得到正确修改和保存,但生成的文件未反映此更改? 或完整编译的应用程序?

    是的、没错。 当您在硬件部分中添加硬件外设时、它应该直接更改软件部分中的设置。 但是、这不起作用。 在编辑器中打开系统配置文件时、只会看到硬件配置。 软件部分缺失。  

    正在使用什么 SysConfig 版本? 您是否正在使用12.5.0 (SysConfig 版本1.18.0)附带的版本?

    我很确信客户没有更改 SysConfig 编辑器版本。 他们还使用独立 sysconfig 工具对其进行了尝试、效果不错。 但是、当他尝试将该 SysConfig 文件插入他的工程时、编译过程会出错完成。  

    谢谢  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户从何处获得 SysConfig 文件? 它是否基于现有示例? 客户能否提供其 SysConfig 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在"保留外设"中添加了 OSPI、保存并编译了它(无错误)。 现在我希望在"Software"中找到一个 OSPI 条目,但它不在那里,看不见!

    非常感谢您的支持。

    CCS:12.5

    - SysConfig : 1.18

    -适用于 AM64x 的 MCU + SDK : 9.0.0.35

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_am64x_2D00_evm_5F00_a53ss0_2D00_0_5F00_freertos_5F00_gcc_2D00_aarch64.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢示例。 我们来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在"保留外围设备"中添加了 OSPI,保存并编译了它(没有错误)。 现在我希望在"Software"中找到一个 OSPI 条目,但它不在那里,看不到![/报价]

    我相信您所指的是:

    您将其添加到此处:

    但您在这里没有看到:

    是这样吗? 如果可以、请注意此行为可能因 SDK 而异。 这是 SDK 专家必须确认的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否正确?

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此行为可能因 SDK
    而异

    我正在使用版本9.0.0.35 (安装在默认文件夹"c:\ti\mcu_plus_SDK_am64x_09_00_00_35"上)。 CCS 发布了12.5。  "TI 系统配置工具"的版本号为:1.18.0+3266

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我还会让 SDK 团队发表进一步的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duy、您好!

    您无法在 SysConfig 工具的"Software"选项卡中查看 OSPI 模块  的原因是、到目前为止、RTOS 上的 OSPI 模块仅受 R5F 内核支持。  

    如需更多信息、请参阅  SoC 设备驱动程序。  

    "保留外设"选项卡用于保留您自己的自定义代码将处理的任何特定硬件资源、并告知 SysConfig 工具不要使用该外设。

    因此、不应将此选项卡用于要由该工具配置的任何外设。

    此致、

    图沙尔