This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:想要使用 UART 和 CAN 两者。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1318630/lp-mspm0g3507-want-to-use-uart-and-can-both

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我想同时使用 UART 和传统 CAN。 但当我对它们进行配置时、CAN_CLK 频率显示、提示错误-"必须在 SYSCTL 模块中正确初始化 CANCLK "。

我已经在 SYSTCLK 中对 CAN 进行了配置。

 

请尽快帮助我解决此问题。

谢谢。 此致、

Abhaya Raj Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以首先尝试禁用时钟树函数。  

    以及您将使用哪个版本的 SDK? 建议使用最新版本的 SDK 进行测试。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要尝试一下。

    您能告诉我、时钟树有什么功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在禁用时钟树功能后工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ClockTree 提供直观的视觉表示来配置 MSPM0时钟系统、旨在替代 SysConfig 中的现有 SYSCTL 模块。 您可以在这里找到。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。