This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C3X - 4x:Code Composer 4.1

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1320667/tms320c3x---4x-code-composer-4-1

我 希望下载或订购较旧版本的 Code Composer (CC)、具体来说是4.10。  请注意、这不是 Code Composer Studio (CCS)。  我已经犯了这个错误、沿着那个道路走下去、却没有得到我需要的东西。

我还尝试过 TMDS3240130SP2支持软件| TI.com 链接、这只是一个升级、我会收到警告:

"找不到所需的产品、Code Composer 4.10 'C3x -'C4x。  请安装该产品、然后重新安装此升级。  安装现在将中止"

我正在尝试获取原始 Code Composer (CC) 4.10。

在所有 e2e 论坛中、解决方案似乎都是从论坛转到其他站点、例如 Spectrum Digital (已不再存在)或私人消息。  我想我要寻找的答案与那些在论坛之外的私人消息中收到的答案相同。

E2E 链接我找到了:

4.1x 版本支持 TMS320C32 - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛  

 

需要非常旧的 Code Composer (不是 CC Studio)存档版本- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

 

Code composer 4.10 (旧版本)。 - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

 

谢谢。

-克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig:

    不幸的是,我似乎找不到这个软件的任何东西,因为这些论坛线程你链接了大约10年的年龄,我有一些怀疑这个软件可以下载任何地方。 我将与另一位专家核实、看看他是否知道、否则我不认为这是我们可以提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    请与我私人进行 E2E 对话。

    谢谢