This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Linux 上安装 TI Cloud Agent 多用户

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1320831/ti-cloud-agent-multiuser-install-on-linux

我尝试在 Linux 指导实验(RHEL 7.9)中安装 TI Cloud Agent、 在该实验中用户没有安装驱动程序的根访问权限。 是否可以为所有用户安装 TI Cloud Agent、或单独安装驱动程序以便用户跳过安装过程的这一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果用户没有 root 用户访问权限、则他们仍然可以安装云代理、但需要一个附加脚本、之后使用 root 用户访问权限运行。 这是一次性步骤、之后应全部设置。

    谢谢