This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.6安装失败

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1315316/ccs-12-6-failed-to-install

您好!

我无法安装最新版本的 CCS - 12.5和12.6

在 Windows 10 Pro 上安装

McAfee Endpoint Security 已到位(无法关闭)

使用离线安装程序。  (无法使用网络安装程序-无法获取任何数据包)

还以管理员身份尝试安装。

Liberica JDK 17.x 或21.x 提供的 Java 支持(均已尝试)

java --version
openjdk 21.0.1 2023-10-17 LTS
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.1+12-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.1+12-LTS, mixed mode, sharing)

有问题的软件包是 com.ti.emulation.pack.win64_12.6.0.00029.jar

日志(ti_emupack_12.6.0.00029_install.log):

Log started 01/18/2024 at 20:31:46
Preferred installation mode : unattended
Trying to init installer in mode unattended
Mode unattended successfully initialized
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] 
[20:31:46] Beginning Installation of MSVC Redistributable Packages
Preparing to Install
Preparing to Install
Directory already exists: C:\ti\ccs12.6.0\ccs\ccs_base\common\bin
Unpacking files
Unpacking C:\ti\ccs12.6.0\ccs\ccs_base\common\bin\ti_targetdb_parser.dll
Unpacking C:\ti\ccs12.6.0\ccs\ccs_base\common\bin\libusb.zip
Unpacking C:\ti\ccs12.6.0\ccs\ccs_base\common\bin\libusb-1.0.dll
Error copying file from packed archive C:/Users/<username>/AppData/Local/Temp/CCS_42~1/EMU_TI/TI_EMU~1.EXE to C:/ti/ccs12.6.0/ccs/ccs_base/common/bin/libusb-1.0.dll
There has been an error.
Unable to copy file
Exiting with code 1

此包也导致以前版本(最多12.4)的安装问题,但这些问题通过安装上述 Java 支持解决。

但对于12.5和12.6,此数据包在整个安装过程中失败。 您不能忽略此错误 、这样除了上述包、安装就会完成。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="565970" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1315316/ccs-12-6-failed-to-install McAfee Endpoint Security 就地(不能关闭)

    不幸的是、McAfee (与卡巴斯基一起)在 CCS 安装方面给我们带来了最大的麻烦。 如果您甚至无法临时禁用它、您能否至少将 CCS 安装程序及其相关内容列入白名单?  

    您打算将什么器件与 CCS 配合使用?

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。

    很遗憾、除"更新"和"扫描"之外、我无法控制 McAfee。 配置受系统管理员保护。

    但也没有报告的被封锁或隔离的物品。

    我们将针对 wBMS 平台使用 CC2662R1。

    CCS 12.5和12.6随附新的编译器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我私人进行 E2E 对话、探讨您的选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此版本 CCS (12.6)和 CCS_theia (1.3)对我有何帮助:

    将 MSVC 软件包更新为最新更新。

    "作为管理员"运行安装程序

    如果停止并显示警告消息->点击"Retry"

    注:

    两个安装程序都在 ti_emupack 包中失败。 这需要进行调查。 如果"重试"步骤不起作用、则完全无法安装 CCS!