This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法设置 codestudio theia 的主题

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1323676/codecomposer-not-able-to-set-the-theme-for-codestudio-theia

器件型号:CODECOMPOSER

我试图安装的主题在 codestudio -他们,但安装不能设置我被给予使用两个主题一个是黑暗的,另一个是照明我如何配置他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS Theia 带有两个默认主题- Light 和 Dark。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_ide.html#colors-fonts-and-icons

    您是否试图安装这两个主题之外的其他主题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,尝试安装其他主题但无法设置它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些主题准确? 你从哪里得到它们? 是否从"Extensions"视图中选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是从扩展一个黑暗专业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了此主题、但没有看到选择它的选项。 如果这个主题与 Theia IDE 兼容、我需要跟进工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不只一个黑暗专业任何主题不能设置

    你可以尽快做到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不仅一个暗色 pro 任何主题都无法设置

    是的、我刚才向工程部确认、目前我们仅支持两个默认主题(浅色和暗色)。 无法添加其他主题并将它们与 CCS Theia 一起使用。

    我们可以将这一点添加到后续工作中。 但我们还没有具体的时间表。