This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:LP-AM243

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1324313/codecomposer-lp-am243

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

您好!

我想对 LP-AM243中不同时钟设置下某些 PRU 指令所需的时钟周期进行计数。

很遗憾、我无法在 CCS (版本:12.6.0.00008)和 CYCLECNT reg 中启用 Run->Clock。 在 Registers 选项卡中始终为0x00000000。

但它对我的同事是有效的!

有人能帮我解决这个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    很遗憾、我无法在 CCS (版本:12.6.0.00008)和 CYCLECNT reg 中启用 Run->Clock。 在"Registers"选项卡中始终为0x00000000 [/引号]

    是否尝试从实际 PRU 的调试上下文中启用此功能?

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 尝试了对基本汇编器代码对 ICSS_G0_PRU_0上的时钟周期进行计数。 其他内核断开连接。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件时钟的可用性因内核而异。 我认为 PRU 不支持配置文件时钟。 您提到这适用于您的同事。 您能否确认他在使用配置文件时钟时实际上是在调试 PRU (对整个 CCS IDE 进行屏幕截图会很有帮助)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 对于我的同事、Registers 选项卡中的 Debug->CYCLECNT 在执行指令后递增。

    出于某种原因、默认情况下已为 HIM 启用 Debug->control->COUNTENABLE。

    我手动完成了、现在我可以对时钟周期进行计数。 请参阅随附的屏幕截图。

    感谢您的支持!

    此致。