This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS 中看不到监视调试中的数组

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1324741/codecomposer-not-able-to-see-arrays-in-watch-debug-in-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

我无法在 CCS theia 中看到 watch 数组(调试中)。 例如、当我使用变量时、它会向我显示数组的起始地址是否有办法观察 CCS 中的数组、就像在 CCS 中转换为数组一样? 如果是、可以提供 ant 示例或屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用小向下箭头图标扩展阵列:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该如何处理指向数组的指针、像这样

    我无法看到指向数组的指针如何做? CCS 中有一个选项、类似于 cast to array、我们可以给出 数组的起始索引和长度。  

    在取消优化后、它仅显示数组中的第一个值、如果我知道长度、我如何才能看到所有数据的指针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS 中有一个类似于 cast to array 的选项、我们可以在其中给出 阵列的起始索引和长度。  [/报价]

    啊、是的。 我们在 CCS Eclipse 中启用了"Display as Array"选项。 我们在 CCS Theia 中还没有该功能。 不过、它位于路线图中、我们可以考虑在下一版本中添加。

    谢谢