This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.5.0构建错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1323684/ccs-12-5-0-build-error

主题中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

我尝试通过 Sonarqube 构建包装程序构建项目我收到错误

[SONARSOURCE build-wrapper]未能执行 C:\ti\ccs1250\ccs\eclipse\eclipsec -noSplash -data "C:\ccs_workspace\Project"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild "-ccs.workspace""-ccs.buildType" full:拒绝访问。

已尝试构建  C:\ti\ccs1250\ccs\eclipse\eclipsec -noSplash -data "C:\ccs_workspace\Project"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild "-ccs.workspace""-ccs.buildType"即可获得成功。

我想构建和上传 sonarqube。 如何执行该操作。

谢谢。
ARIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、则问题仅在从 sonarqube 运行时发生、如果从常规 DOS 控制台运行、则会正常工作。 是这样吗? 如果是这样,那么我不知道为什么它不能从  sonarqube 工作。  Sonarqube 似乎存在一些访问问题。 我没有任何经验,所以我不能提供太多的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    此错误仅发生 CCS12.5。 我尝试了 CC12.3。 如果是、CCS12.5千兆位中的主要变化是什么?

    谢谢。
    ARIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先要检查的是版本说明:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/CCS_12_5_0/exports/CCS_12.5.0_ReleaseNotes.htm