This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OSPI_norFlashErase (block_num);函数

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1325269/ospi_norflasherase-block_num-function

您好!

我正在使用 mcu_plus_am243x_SDK。

我正在尝试使用以下命令擦除 GD25q64e 闪存器件:  osspi_norFlashErase (block_num);f 失败。

该功能是否擦除64K 或32K 块? (我该期待什么?)

是否有函数只擦除4K 扇区?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 SDK 文档中有一个

    我可以添加更多的功能、例如擦除扇区等等

    谢谢。

    Eli