This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:纳入项目显示选项的快速方法

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1326039/codecomposer-fast-way-to-include-inlcude-option-for-project

器件型号:CODECOMPOSER

是否有任何快速的方法来包含工程选项。 当我与宝贝一起工作时,它有大约15个包含选项,所以我的项目保留所有包含选项,它需要时间逐一做。 我可以一次完成所有操作、即复制->粘贴。 是否有办法做到这一点?而不是一次一一一而一地做到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以手动编辑项目文件夹中的.cproject 文件。 但我们希望您不要手动修改任何.*project 文件。

    另一种选择是考虑编译器 选项文件。 您可以将所有 include 选项复制到文本(选项)文件中、然后只需在项目中指定相应文件。

    谢谢