This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 C2000的 Linux USB 驱动程序

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1328093/linux-usb-driver-for-c2000

您好!

我之所以在此处提出此  问题、是因为我看到另一个 E2E 帖子、其中有人提出了类似的问题、而是将提问者定向到此论坛、而不是 C2000论坛。 如果不正确、请告诉我。

我的理解是、C2000系列没有适用于 Linux 的 USB 驱动程序、是这样吗? 如果是、是否有任何计划在未来创建此类驱动程序以帮助支持 Linux-C2000连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    根据以下 主题  和该主题、 我们似乎没有为 C2000连接提供 Linux 驱动程序。