This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何解析"Target 必须在加载 program"消息之前连接?

Guru**** 2547420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1326922/codecomposer-how-to-resolve-target-must-be-connected-before-loading-program-message

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

您好!

我在使用 XDS110调试器对目标硬件进行编程时看到此错误消息。   

德州仪器 XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0:在加载程序之前必须连接目标。  

Cortex_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化完成  

尽管出现该消息、但固件仍成功下载、我可以使用调试器逐步执行代码。  您能告诉我如何防止出现此消息吗?   BTW 我们将运行 CCS 12.5并为 MSPM0G3507编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    请提供您的环境信息。

    • 哪种版本的 SDK
    • 哪个版本的 MSPM0 CCS 支持包

    您是否在使用独立的 xds110? 您以前是否尝试过 Launchpad 中的板载 xds110?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    SysConfig 1.18.0

    MSPM0 SDK 1.20.1.06

    我正在使用 LaunchPad 中的 XDS110。  我没有独立的调试器。

    BTW 对我们的应用程序固件进行编程时、会发生此问题、但对引导加载程序固件进行编程时不会发生此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan:

    环境不错。 该问题是否停止下载? 正如您提到的、下载和调试似乎没有问题?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以下载和调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan:

    可能是来自 CCS 的错误。  如果此问题未影响您的调试、请暂时保持原样。  

    我可以先尝试重现它。

    谢谢。

    于浩