This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Awr2944:将演示项目从命令行编译转换为 CCS 编译时出现 L2存储器溢出问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1327210/awr2944-there-is-an-l2-memory-overflow-issue-when-converting-the-demo-project-from-command-line-compilation-to-ccs-compilation

主题中讨论的其他器件:AWR2944

大家好!

   我在 AWR2944演示的 CCS 编译器中有一些问题、故障 如下:

   (1)当我在多普勒、cfar 和其他库中使用不同的编译时、产品的大小不同、通常 CCS 编译器产品比命令编译器产品大、为什么 CCS 和命令之间的产品大小不同?

   (2)当我使用 CCS 编译器而不是命令编译器时、它将提示我 L2内存溢出。 不能分配.stack、.fardata 和.system、我该怎么做才能使编译不出错并且 L2存储器不会溢出?

                       最佳祝愿, William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这里的问题不是编译器、而是 CCS 编译器配置。 通常、我们提供的 CCS Projectspec 具有两种编译器配置:调试和版本。

    如果使用的是调试、则编译不会被优化、生成的可执行文件将占用更多内存。

    请使用发行配置

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cesar:í a

    谢谢您的重播,我遵循您的建议并尝试它,但它不起作用。 那么、您有其他建议可以帮助我吗?

    最佳祝愿, William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    为了帮助我们理解、您要尝试编译哪个 AWR2944演示? 它是由 TI (SDK 或雷达工具箱)提供还是由定制工具提供?

    谢谢!

    金