This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要静默安装 V12.6.0的参数

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1329666/need-parameters-for-silent-installation-v12-6-0

我正在搜索 CCS 12.6.0无人值守安装的静默安装参数

 版本12.6.0文档中的说明  8.1.一般- Code Composer Studio 12.6.0文档 / https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_faqs.html#how-can-i-perform-a-silent-or-unattended-installation-of-ccs

进行了描述

8.2.11.如何进行无提示或无人值守式 CCS 安装?

CCS 可以从命令行界面通过多个选项进行安装、包括无人值守安装。   有关更多详细信息、请参阅文章 CCS 安装程序使用。

点击链接" CCS 安装程序使用文章 "> https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

该文章来自旧的9.2.0版本,且 可安装产品系列不同于版本12.6.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此文章来自旧版本9.2.0,且 可安装产品系列不同于版本12.6.0。

    请注意、自 CCS 9.2.x 以来、安装程序没有太大变化、记录的命令应该仍然与当前 CCS 版本相关。

    Unknown 说:
    可安装的产品系列不同于版本12.6.0。

    您注意到了哪些差异? 该列表看起来非常准确且是最新的。 我看到唯一缺少的东西是 MSPM0。 您可以使用 PF_MSPM0。

    谢谢