This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS3.x 至 CCS12迁移- BIOS 问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSBIOS, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1323808/codecomposer-ccs3-x-to-ccs12-migration---bios-issue

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、UNIFLASH、 SysConfig

您好!

作为 这一问题的后续行动,我在项目的联系方面有问题。

>> Compilation failure
makefile:202: recipe for target 'Monodouble.out' failed
4F0}: cannot stat 'C:\Users\A0564~1.THU\AppData\Local\Temp\76A143F2-0B79-4E2C-AEF7-20D4C9A494F0': No such file or directory
error #10008-D: cannot find file "biosi.a28l"
gmake[1]: *** [Monodouble.out] Error 1
gmake: *** [all] Error 2
makefile:198: recipe for target 'all' failed

似乎有一个文件应该在临时文件夹中生成、而不是。 或者至少这是我对这个问题的理解。

项目使用 DSP/BIOS 5.42.2.10进行配置。

提前感谢、  

此致、

阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien

    您正在为什么器件进行开发?

    很遗憾、我们不再支持 SYSBIOS/ DSP BIOS 等、并且团队中没有专业技术来处理这个查询。 我们在内部询问过、但没有找到任何良好的指导。

    我唯一能向您介绍的配套资料/内容是以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/spracr4a/spracr4a.pdf

    这也有点过时、但可能有其他提示和技巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 F2810。

    我的客户正在使用这种老旧(昂贵)的器件、担心他们使用 CCS3.3的 las 计算机可能会"放弃"、并且可能无法制造他们的产品。 将工具链迁移到 CCS12.5是确保其产品可制造性的第一步。 第二步是将代码迁移到一个更好、成本更低的新目标。

    我唯一能做的就是尝试将 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS、看看会发生什么、但我不确定自己是否想沿着这条路走下去。

    我还会检查 Uniflash 是否可以解决"编程在旧计算机故障的情况下"问题,即使它可能不是完全满意的客户...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien

    我将本文重定向到我们负责管理 F2810支持的姐妹产品线应用、看看他们是否有其他相关指导。

    此致

    穆库尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul:

    谢谢。 如果有一些更新、请告诉我。

    此致、

    阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    遗憾的是、我无法深入介绍 DSP/BIOS 构建的工作原理、以及导致此错误的原因。 我更熟悉 SYS/BIOS、但正如 Mukul 所说、我们实际上不再支持任一 BIOS 版本。 我们主要建议使用 BIOS 的用户 尽可能迁移到 FreeRTOS (C2000Ware 中有一个 C28x 端口)。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    感谢您的反馈。

    正如我向 Mukul 所解释的那样,迁移到 FreeRTOS 可能是第二阶段项目,同时还有目标迁移。 在现阶段不支持 SysConfig 的旧部件上迁移到 FreeRTOS 毫无意义。  

    非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 DSP/BIOS 发行说明、它被测试的最后一个 CCS 版本为 v5。 我不知道 BIOS 支持在哪个点出现了中断。 是否可以找到 CCS 和编译器工具版本的较早组合、该组合足够旧、可以与 BIOS 兼容、但足够新、可以在现代 Windows 10计算机(或您使用的任何操作系统)上工作?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果我的客户认为使用 Uniflash 选项不起作用或不适合我的客户、我会尝试这样做。