This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:手动从 Code Composer .dmg 中解压缩.pak 组件

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1330779/codecomposer-manually-unpacking-pak-components-from-code-composer-dmg

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我下载了 CCS 安装程序.dmg (用于12.5.0)、以便在 Mac 上安装。 安装没有任何问题。

但是,因为我很好奇,我在看装载的.dmg 的内容,并找到组件目录:

$ ls /Volumes/CCS_INSTALLER/components/
ALL-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_CC26XX-12.5.0.00007-osx.pak EMU_HERCULES-12.5.0.00007-osx.pak PF_CC2X-12.5.0.00007-osx.pak TARGET_CONTENT_CORE-12.5.0.00007-osx.pak
ARM_CGT_HELP-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_CC3220-12.5.0.00007-osx.pak EMU_TI-12.5.0.00007-osx.pak PF_CC3X-12.5.0.00007-osx.pak TIREX-12.5.0.00007-osx.pak
C2000_CGT_HELP-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_CC3230-12.5.0.00007-osx.pak INSTALLER-12.5.0.00007-osx.pak PF_HERCULES-12.5.0.00007-osx.pak TIREX4-12.5.0.00007-osx.pak
CCS_DOC-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_CC32XX-12.5.0.00007-osx.pak MSP430_BUILD_DEBUG-12.5.0.00007-osx.pak PF_MSP430-12.5.0.00007-osx.pak TIVA_STELLARIS_DRIVERS-12.5.0.00007-osx.pak
CCS_LAUNCHER-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_CC32XX_COMMON-12.5.0.00007-osx.pak MSP430_CGT_HELP-12.5.0.00007-osx.pak PF_MSP432-12.5.0.00007-osx.pak TIVA_TM4C-12.5.0.00007-osx.pak
CCS_UTILS-12.5.0.00007-osx.pak DEV_SUPPORT_PGA-12.5.0.00007-osx.pak MSP430_GCC_SUPPORT-12.5.0.00007-osx.pak PF_MSPM0-12.5.0.00007-osx.pak TI_ARM_CLANG-12.5.0.00007-osx.pak
CGT_DEFAULTLIBS_C2800-12.5.0.00007-osx.pak DMED-12.5.0.00007-osx.pak MSP432_BUILD_DEBUG-12.5.0.00007-osx.pak PF_PGA-12.5.0.00007-osx.pak USERGUIDE-12.5.0.00007-osx.pak
CGT_DEFAULTLIBS_MSP430-12.5.0.00007-osx.pak DS-12.5.0.00007-osx.pak MSPM0-12.5.0.00007-osx.pak PF_TM4C-12.5.0.00007-osx.pak core-12.5.0.00007-osx.pak
CGT_DEFAULTLIBS_TMS470-12.5.0.00007-osx.pak DS_FLASH-12.5.0.00007-osx.pak NODEJS-12.5.0.00007-osx.pak SEGGER_J_LINK-12.5.0.00007-osx.pak
CLOUDAGENT-12.5.0.00007-osx.pak EMU_C2000-12.5.0.00007-osx.pak PF_C28-12.5.0.00007-osx.pak SYSCONFIG-12.5.0.00007-osx.pak
DEV_SUPPORT_CC2538-12.5.0.00007-osx.pak EMU_C2000_FLASH-12.5.0.00007-osx.pak PF_CC2538-12.5.0.00007-osx.pak TARGETDB_DEF_PROPS-12.5.0.00007-osx.pak

这些".pak"文件是什么类型的文件? 我似乎无法解压缩、解压它们或任何东西。 如何解压并浏览它们? 它会很有趣的发现。  是否有其他地方可供下载这些单独的资源?

我对持续集成、DevOps 自动化和自动化工作站设置非常感兴趣、因此很自然、 这里可能会有一些资源可以通过编程 方式访问、无需执行 CCS 安装。

此致

本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    这些'.pak'文件是什么类型的?

    我们的安装程序基于 InstallBuilder。 *。Pak 是特定于 InstallBuilder 的存档文件。 不能以任何传统方式解压缩或查看内容。 我知道没有公开可用的工具允许进行此操作。

    谢谢