This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CCS v2.21.0的 DSP 项目。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1330864/dsp-project-using-ccs-v2-21-0

我有一个以 C6711 DSP 为目标的 CCS 项目、我继承了该项目并需要进行编译。 它最初是为 CCS v2.21.0设置的、不可下载。 我已尝试将该工程迁移到 v3.3.83.20和8.3.1、每个都有不同的问题。 是否有地方可以下载 v2.21.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    请参阅我对您的 E2E 私人消息的回复。

    谢谢