This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 即使包含文件夹和子文件夹通过包含路径包含在内、也无法获取包含文件

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1330161/unable-to-fetch-include-files-even-tough-the-include-folder-and-subfolders-are-included-through-include-path

您好!

我正在使用 CCS12.1 ,我观察到包含文件可以在包含路径列表中看到,但 CCS 仍然 无法 在编译期间从文件夹中找到一些头文件。

我已经注意到 CCS 在编译期间仍然检测到来自同一位置的其他头文件、 只有少数文件会出现问题。

 子文件夹包含方式如下。

       Project->Properties->Include Options->Add Dir ->${PROJECT_ROOT}/SubFolder1/SUBFolder2

是否 有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因在于、项目子文件夹可以有自己的#include 搜索列表、该列表覆盖(忽略)添加到项目属性的路径。 可以删除覆盖条件、也可以将#include 添加到子文件夹列表中、但我不确定后者在什么情况下有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier 正确。 请对此进行检查。 如果仍有问题、请提供完整构建输出。

    谢谢