This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer 有哪些问题&#39?

Guru**** 2833315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1329115/what-s-wrong-with-gui-composer

我在几个月内没有使用它,我今天又重新登录了,它看起来是坏的:

Windows 11 22H2 PC、Google Chrome  121.0.6167.189  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了这个稍微较新的 Windows 11和 Chrome 版本,所有似乎都很好,我. 您可以尝试其他浏览器吗? 还是尝试清理浏览器缓存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是在同一台 PC 上尝试使用 Edge、似乎工作正常。  它在 Chrome 下仍然无法工作。  去年秋天、我曾在相同的 PC 和 Chrome 上大量使用 GUI Composer。  清除缓存的浏览器未解决问题。  Chrome  今天更新到最新版本122.0.6261.70、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer 通常支持 Chrome。 我不知道为什么您在那里遇到问题、而 Edge (基于铬)可以。 我需要进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    您能否今天再次尝试一下、看看 Chrome 上的问题是否仍然存在?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是一样的。  

    仅供参考。。。我尝试了我的家庭网络,没有变化。  我禁用了广告拦截器、将缩放比例设置为100%、并允许第三方 Cookie。  在所有这些之后没有变化。

    也许是一些 Chrome 设置、但我不记得进行了更改。   简单看一下、我看不到任何可能影响网站的明显设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark。 我们仍在调查。 我们似乎还无法在最后重现此问题、因此需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark -在 Chrome 上、是否可以在浏览器中打开调试控制台、 提供控制台消息/错误?

    为此、请执行以下操作:

    打开 GC、显示窗口后、按 F12打开 Chrome Development Tools、然后切换到 Console 选项卡(红色框)、在控制台输出中右键单击、并选择"Save As"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志文件已附加。

    e2e.ti.com/.../dev.ti.com_2D00_1709581202625.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 工程人员看了看,并建议清理本地存储。

    • 选择 应用 选项卡
    • 选择 左侧的 Local Storage (本地存储)->(http://dev.ti.com)节点
    • 选择 gc.designer 键、右键单击并选择 删除
    • 新闻工作者 F5 要重新加载设计器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    我做了建议,没有运气。  开发人员工具的日志如下所示、它看起来与我之前看到的日志类似。

    e2e.ti.com/.../dev.ti.com_2D00_1709819978729.log

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。 您能和我私人讨论一下 E2E 吗?