This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在创建新的 CCS 项目后无法编译

Guru**** 2833915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1330990/lp-mspm0g3507-unable-to-compile-after-new-ccs-project-creation

器件型号:LP-MSPM0G3507

大家好、我一直在尝试为 LP-MSPM0G3507创建一个空白项目。 但是、我无法编译任何内容、因为它似乎无法识别头文件。 当我创建一个新项目时、它不包含头文件、给我4个错误。

当我包含它时、它会给我7个错误。

我已下载并安装最新的 MSPM0 SDK。

我还使用这两个编译器创建了工程、即 TI Clang v3.2.1.LTS 和 TI v20.2.7.LTS、但无法编译它。 希望大家能够提供任何帮助、以便我能够编译代码。 我需要在寄存器级对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ale:

    您是否尝试 SDK 文档中提到的方法并再尝试一次:...\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\docs\english\quickstart_guides

    我们始终建议客户导入现有工程并根据 SDK driverlib 提供的示例工程进行修改。

    如果您已经进行过尝试、但问题仍然存在、请告知我。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了你的方法,它工作. 显然、当从零开始创建一个项目时、默认情况下、它不包含必要的文件。 从 SDK 中导入一个空的 driverlib 示例确实达到了目的。