This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Eclipse 制造缺少奇怪的批处理文件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1335634/codecomposer-eclipse-make-missing-strange-batch-file

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的专家:

我有一个 AM243X R5F 项目、  

  • CCS 12.6.0.00008  
  • TI Clang 3.2.1 LTS
  • 工业通信 SDK 9.1.0.03
  • SysConfig 1.19.0

在合并分支时、我进入了无法生成项目的状态。 错误消息为

****项目 FW_EXE_Control 的配置调试构建****

"C:\\DevTools\TI\\ccs1260 \\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8所有-O

subdir_rules.mk:9:目标"Build-1826579759"的配方失败
PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\PRO\1900\d5base\firmware\FW_EXE_Control\Debug\make4568-1.bat、C:\pro\1900\d5base\firmware\FW_EXE_Control\Debug\make4568-1.bat、...)失败。
MAKE (e=267):der Verzeichnisname ist ungültig è re。
gmake:***[BUILD-1826579759]错误267
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

目录 C:\PRO\1900\d5base\firmware\fw_EXE_Control\Debug 存在,但未找到请求批处理文件。  

当我尝试直接执行该命令时、它会起作用(尽管存在编译错误)


C:\pro\1900\d5base\firmware\FW_EXE_Control\Debug>"C:\\DevTools\TI\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 8 all -O
'构建文件:"SYSCFG/ti_DPL_config.c"'
'调用:ARM 编译器'
[...]

如何使 CCS make 重新运行?

Br

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能否提供可在本地环境中重现的测试案例? 它可以是你的项目的精简版本(越简单越好),只要问题可以重现,理想情况下自包含的项目,所有的文件都在项目文件夹。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    不幸的是、当我尝试消除项目的复杂性时、问题就消失了。 因此我无法提供测试用例。

    您能否给我提供一个一般性的提示、说明我如何会产生这样的问题? 有些事情一定会出问题...

    Br

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有可重现的测试案例、则很难对问题进行分析。 这似乎是一个通用的生成失败。 我不确定问题是什么。 它可能在指定目录中生成 bat 文件时出现问题。 如果您的 PC 上运行了任何防病毒软件或相关安全软件、您是否可以尝试暂时禁用它以查看是否有帮助?