This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia 和多核心变量可视化

Guru**** 2914750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1337099/codecomposer-theia-and-multiple-core-variable-visualisation

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我目前正在从事一个使用 f28388D 器件、具有5个内核的项目。 我不知道如何可视化 CPU1 (CPU2、CLA 和 CM)以外的其他内核的变量。

我怎么能这样看呢?

是否有方法可以像在 CCS12中那样"固定"表达式视图来实时查看来自多个内核的变量?

提前感谢、  

此致、

阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien:

    是否可以像在 CCS12中那样"固定"表达式视图来实时查看来自多个内核的变量?

    CCS Theia 尚不支持此功能。 我们计划在以后的 CCS Theia 版本中解决该问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    如何仅仅查看其他内核中的变量? 是否也适用于未来的版本?

    谢谢

    阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何只查看其他内核中的变量? [/报价]

    您需要选择 其他内核的调试上下文才能查看这些内核的变量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!